This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:ALERT 引脚不自动清除

Guru**** 2693565 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234312/ads8166-alert-pin-not-clear-automatically

器件型号:ADS8166

我当前正在使用 ADS8166警报功能。 可以使用 HI_THRESHOLD 触发 ALERT 引脚、但当我的电压低于 HI_THRESHOLD 时该引脚不会自动下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、您好!

    ALERT 引脚是一个锁存引脚;如果任何配置的通道根据 ALERT_CFG 寄存器超过阈值、则该引脚将变为高电平并保持高电平、直到复位。

    为了 复位(清除) ALERT 硬件引脚、您可以向 ALERT_LO_STATUS 和 ALERT_HI_STATUS 寄存器写入0xFFh。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、