This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:未使用的模拟输入

Guru**** 1513510 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1, ADS1115-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236459/ads1015-q1-unused-analog-inputs

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1115-Q1

大家好、

产品说明书已更改、未使用模拟输入的说明也已更改。
这是否意味着即使未使用的模拟输入接地、泄漏电流也不会增加?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小林山、

    该器件中的泄漏电流会根据未使用的输入引脚连接而增加、这将并不明显、因为总输入电流不如我们一些输入电流在几纳安范围内的高端器件那么低。 因此、我们决定更改该器件的指南。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW:遗憾的是、我们在上一次数据表修订版本中引入了错误的 DR[2]位说明。 以某种方式将 ADS1115-Q1的数据速率复制到了 ADS1015-Q1数据表中。 我们需要再次对其进行更改、以显示高达3.3kSPS 的数据速率。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和报告错误。

    请更新数据表。