This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516EVM:需要另一个 EVM 接收器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516EVM, TX7516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234417/tx7516evm-need-another-evm-receiver

器件型号:TX7516EVM
主题中讨论的其他器件: TX7516

您好、专家!

如需确认、请执行以下操作:

 我们想知道是否使用 TX7516EVM 作为发送器来评估超声波探头、是否需要购买另一个接收器 EVM 来与发送器配合使用?

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅 TX7516EVM 就足以评估发送器的性能。  

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shabbir。

    我们还有后续跟进、我们 注意到 TX7516EVM 中有 T/R 开关、这是否意味着 TX7516EVM 也可以发送脉冲和接收回波信号。 我们是否需要示波器、或者我们可以直接使用 TX7516EVM 的软件平台评估回波数据?

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TX7516中的是脉冲发生器会产生 HV 脉冲。 当脉冲发生器产生高压脉冲时、当脉冲发生器完成高压脉冲传输时、TR 开关关闭、TR 开关打开。 您可以检查示波器上的 HV 脉冲和接收到的回波。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔