This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042EVM-PDK:适用于 ADS7042EVM-PDK 的 USB 驱动程序

Guru**** 2384350 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7042EVM-PDK, ADS7042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1235091/ads7042evm-pdk-usb-driver-for-ads7042evm-pdk

器件型号:ADS7042EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS7042

我已购买 ADS7042EVM-PDK。
我使用 USB 电缆将其连接到 PC、但无法识别 USB 驱动程序。
请告诉我如何处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kawakami-San:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您是否已经完成了 用户指南第3节中提到的 ADS7042软件安装过程?  如果是,这一进程是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom 先生
    感谢您联系我。

    ADS7042软件安装过程已运行。
    与用户指南中所述的内容有以下不同之处。
    ・LED D2正在闪烁、但 LED D1未闪烁。
    △无法识别的现象、PC 的设备管理器中会显示"Generic Bulk Device"、但我们已确认显示警告消息。

    此外、用户指南中介绍的带有 ADS7042的电路板也有所不同。
    我拥有的是"ADS704X SE EVM"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)我继续考试。

    ADS704X SE EVM 中没有存储卡、因此当我插入存储卡时、USB 被识别。
    ·它似乎被公认为"大容量数据接口"。
    ·LED D2闪烁、但 LED D1未闪烁。

    这是正确的行为吗?


    (2)如果上述行为是正确的、则会有其他内容。

    在上述状态下启动 ADS704x-5x EVM 时、会出现以下错误消息。
    -------------------------
    在获取 EVMEEPROM 信息中、EVM EEPROM 采用旧格式(0x2360000)
    建议:
    使用 EEPROM 加载程序加载正确的 EEPROM。
    -------------------------
    在用户指南中、"4.6在更换 ADC 后更新 EEPROM "介绍了如何处理该问题、我认为它可以解决、但它与我的 ADS704X SE EVM 板不同、因此我不能处理。

    您能告诉我如何处理 ADS704X SE EVM 板吗?
    另外、我已经获得了 ADS704X SE EVM 用户指南、但是我应该如何获得它呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kawakami-San:

    您能告诉我从哪里购买 ADS704X SE EVM 吗?  我以为这些都是从库存中清除出来的。  让我看看我们是否仍然可以为您获取原始软件或为您获取新(最新硬件) EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom 先生
    感谢您联系我。

    我在电子器件和半导体相关的邮购网站上查看了一下。
    由于器件型号相同、我本来想包含与用户指南相同的电路板、但包含的电路板是 ADS704X SE EVM。

    我想继续考试,所以我在等待你对你确认的细节的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kawakami-San:

    附件是较旧版用户指南。  您拥有的 EVM 版本的软件应该在包装盒内的 microSD 卡中。  ADS7042产品文件夹中的软件与您手头的硬件不兼容。

    e2e.ti.com/.../SDCC_5F00_EVM_5F00_UG_5F00_sbau234a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom 先生

    感谢您发送用户指南。
    我能够根据用户指南确认操作。
    感谢您的确认。