This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:噪声、接地和多路复用输出缓冲作为单端

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234711/ads1258-noise-ground-and-muxout-buffering-as-single-ended

器件型号:ADS1258

您好!

有关该器件的多个问题:

1. 输入、Anolog 电源、数字串行器之间是否需要模拟与数字接地分离?

2.在数据表中提到输入电源噪声应小于2mV。 如果我要使用16位 ADC (移除8个 LSB 以消除一些噪声)、此操作是否有效? 在本例中、对 VREF 噪声和 AVDD 噪声(连接到 VREF 和 AVDD 的单个 LDO)有什么要求?

3.在单端模式下使用该器件时、我想将 MUXOUTN 连接到10K 下拉电阻器、将 MUXOUTP 连接到单位增益缓冲器、其中正输入具有10K 电阻器、反馈具有10K 电阻器(运算放大器 LTC2054HV)。 运算放大器的输出将连接到 ADCINP、而 ADCINN 将连接到 GND (这些输入之间的电容为2.2nF)。 是否可以使用此配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Assaf Matia:

    以下是您的问题的答案:

    [报价 userid="47287" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234711/ads1258-noise-ground-and-muxout-buffering-as-single-ended "] 输入、Anolog 电源、数字供应商之间是否需要模拟和数字接地分离?

    不需要、实际上建议设计一个实心接地层、然后将模拟和数字接地连接到该实心层。

    hubinbin hbb 说:
    在数据表中、它提到输入电源噪声应小于2mV。 如果我要使用16位 ADC (移除8个 LSB 以消除一些噪声)、此操作是否有效? 在这种情况下、对 VREF 噪声和 AVDD 噪声(连接到 VREF 和 AVDD 的单个 LDO)有何要求?

    建议将电源噪声保持在比 ADC 噪声更低的水平。 因此、如果您使用的是16位 ADC、则可能可以接受稍高的电源噪声。 但这是您真正可以决定这对于您的系统是否合适的

    在可能的情况下、VREF 噪声应小于 ADC 噪声。 否则、假设您的信号范围扩展到接近满量程、VREF 噪声将在总体噪声预算中占主导地位

    在单端模式下使用器件时、我想将 MUXOUTN 连接到10K 下拉电阻器、并将 MUXOUTP 连接到具有10K 正输入串联电阻器和10K 反馈电阻器(运算放大器 LTC2054HV)的单元增益缓冲器。 运算放大器的输出将连接到 ADCINP、而 ADCINN 将连接到 GND (这些输入之间的电容为2.2nF)。 是否可以使用此配置?  [/报价]

    您能否绘制该配置、而不是对其进行描述? 我想看看您打算做什么。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对笔记的回复/:

    1、我的意思是、在连接到实心接地层之前、是否应该制作一个本地 AGND 和本地 DGND、然后使用过孔将它们连接到一个实心层?

    2.如果我正确理解了基准噪声例如10mV ,那么读数处就会有10mV 的噪声,因为基准输入中没有噪声抑制?

    3、按照您的要求附上了原理图。

    谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Assaf Matia:

    1. 我的意思是、在连接到实心接地层之前、是否应该制作一个本地 AGND 和本地 DGND、然后使用过孔将它们连接到一个实心平面?

    我不确定这意味着什么。 如果所有的接地连接点都连接到实心的接地层、那么为什么要使用 AGND 和 DGND? 它们应该都处于同一电位、因此除非您想使用不同的网络名称来区分模拟和数字接地点、我认为这比其他任何东西都更容易让人困惑。

    因此如果我正确地理解了基准噪声例如10mV,我将在读数处产生10mV 噪声,因为在基准输入中没有噪声抑制?

    VREF 噪声随输入信号而变化、因此该问题的答案并不那么简单。 我建议您查看  我们高精度实验室培训内容中的"ADC 噪声"视频。 关于噪声对测量的影响、需要考虑很多因素、而且我在此 e2e 主题中无法进行交流: https://www.ti.com/video/series/analogue-to-digital-converters-adcs.html

    根据您的要求附加了原理图。

    您可以将 AINCOM 连接到1/2 Vs 电压、例如2.5V、而不使用您所示的系统并将 ADCINN 接地。 然后、您将相对于该电压而不是接地来测量 AINx (例如 AIN9)上的单端信号。 然后、您可以缓冲 MUXOUTP 和 MUXOUTN。 这称为伪差分测量。 由于 ADC 的代码范围是双极的、因此您可以使用更多的 ADC 代码范围。 现在、通过单端信号并将 ADCINN 接地、您只能使用 ADC 代码范围的一半(0至+FS)

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!