This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:有关用于健康频段开发的 ADS1291的问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1291, ADS1292R, AFE4960P, TIDA-01580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233618/ads1291-questions-about-ads1291-for-wellness-band-development

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件: ADS1292RAFE4960P、ADS1292、 TIDA-01580

尊敬的团队:

我们目前正在开发健身频带、并已将 ADS1291作为我们应用的一个有趣选项。 关于其功能和兼容性、我们有一些基本问题。

  1. 使用 ADS1291和单电极、我们能否直接获得 ECG 和呼吸结果? 我们很想了解该器件使用单电极装置测量 ECG 和呼吸的能力。

  2. 我们希望结合使用脉搏传导时间(PTT)方法和 ADS1291来测量血压(BP)。 您能否推荐一个适合与 ADS1291一起使用的推荐 PPG 传感器、以精确测量 BP? 因此、我们对与 ADS1291兼容的 PPG 传感器尤为感兴趣。

  3. 要评估 ADS1291的功能、仅使用 ADS1291评估板是否足够?
  4. 在我们的测试中、我们旨在检查 ADS1291在 ECG、呼吸和血压测量方面的性能。 是否有演示这些特定用例的可用示例程序或代码片段?

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们处理此部件的应用工程师目前正在度假。 因此、我们的响应会有所延迟。  

    我将与其他团队成员进行核实、并在6月12日前得到回复。  

    谢谢。

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1291不支持/不支持呼吸。  ADS1292R 如此之多。

    您计划/希望获得/测量 PTT 和 BP 的什么机制? ADS129x 系列不具有 PPG 功能。

    如果产品需要测量 ECG+PPG 和呼吸、客户可以考虑 AFE4960P。 客户将需要开发适用于基于 PPG 和 PPG 的 BP 和 PTT 的算法。

    AFE4960P 已 集成了 PPG 模拟前端信号链和 ADC、但 我们不建议使用任何特定的 PPG 传感器、因为我们不是光学专家;我们将 PPG 传感器的选择和设计留给客户。

    不清楚第3个问题的含义、但 ADS1292评估板/套件(EVM)可用于通过 ECG 仿真器进行 ECG 信号评估。

    同样、ADS1291不支持呼吸、但 ADS1292R 支持。 仅提供用于连接/控制 ADS1292 (R) EVM 的 GUI。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您推荐 AFE4960P 模块。 我们审查了 TIDA-01580参考设计、该设计似乎符合我们的需求。 您能否说明 TIDA-01580参考板可用于购买和测试的情况? 我们是否可以选择购买预组装电路板、还是需要使用设计文件自行制造和组装元件?

    此外、我们希望了解是否提供使用 AFE4960P 模块进行 ECG、SpO2、心率和血压测量的示例代码。 拥有这些资源将对我们的开发流程有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-01580不用于销售。  

    由于 AFE4960P 是保密协议器件、我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢