This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204:从3线 SPI、无法解锁寄存器以写入和设置到4线 SPI

Guru**** 2813425 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237106/dac63204-from-3-wire-spi-trouble-unlocking-registers-for-write-and-setting-into-4-wire-spi

器件型号:DAC63204

1) 1)为器件上电(我使用的 EVM 卡没有 USB 主机-主机将无法识别评估软件。  已拔下所有与主机相关的跳线)

2)尝试解锁芯片并设置为 4线 SPI。 似乎芯片甚至没有注意到 SPI。

我已经让它在四线制写入和读取通道上工作了几个小时、但随后它不再识别 SPI。  到处都是松动的电线。  现在我已经把所有的东西都清理干净并牢固地连接起来了,不会再去了。  我想我是不是以某种方式让它再次启动、但只是通过一些不良的随机 SPI 传输?  我尝试了2个 EVM 评估板。

以下是我认为需要的内容(如下所示)、由 SPI 监视器回读。  正如我说过的、我的确将其置于4线模式两次、并可靠地使用 SPI 长达数小时、但通过下电上电可将其消隐。

芯片是如何"自动"检测 SPI 协议的呢?  我已尝试从1.25M 到312.5kHz 的时钟速率

我是在黄昏。。。 感谢您的任何帮助。   

下面是一个示例波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为参考、这里的屏幕截图显示了另外两个 SPI 在两个方向上正常运行。  DAC63204片选使用红色迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    从缩小的(100us/div)屏幕截图可以看出这一点很难、但您是否遵守时序要求? 例如、CS 需要在第一个 SCLK 下降沿之前至少18ns 变为低电平。 根据您的第一个屏幕截图、它看起来非常接近。 最后一个 SCLK 下降沿到 CS 上升沿的情况也是如此。 这些应用看起来几乎同时发生、但该器件至少需要10ns。  

    请再次确认您是否满足所有计时要求。 您还可以发送一个更加放大的单个写入序列屏幕截图、我可以帮助您进行验证。  

    您要将什么 VDD 连接到 DAC?  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.79伏 Vdd

    这是一个缩放。

    寄存器的写入顺序是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件应答。  

    此致!

    K·琼斯