主题中讨论的其他器件:ADS1298
您好!
IAM 正尝试在 ADS1298ECG 和 Arduino UNO 之间建立 SPI 通信。
Arduino 与 ADS 1298 ECGFE 板连接
J3.3 SCLK 连接到 Arduino 引脚13
J3.4 GND 连接到 Arduino 引脚 GND 公共。
J3.7 CS 补码连接到 Arduino 引脚10
J3.8重置连接到 Arduino 引脚4。
J3.11 DIN 连接到 Arduino 引脚11
J3.13 DOUT 连接到 Arduino 引脚12
J3.15 DRDY 连接到 Arduino 引脚3 (已编程)
J4.9电源为3.3V
J4.5连接到 Arduino GND
我还连接了 J4.10电源是5V 的 Arduino 电源5V。
但当测量 J4.10 iam 获得5V 电压时,TP7 ,IAM 没有得到任何电压。 TP5、TP13、T6、TP9也是如此。 也是 IAM 尝试读取 ads298的控制寄存器 ID、bt iam 的值为0。 您能帮我解决这个问题吗?
正在等待回复
谢谢
内利马