This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:如何抑制线路频率干扰?

Guru**** 2930290 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237134/ads1294-how-to-suppress-line-frequency-interference

器件型号:ADS1294

大家好、

使用 ADS1294作为双通道肌电图采集、为了增加输入阻抗、在前端添加了一个仪表放大器 AD8222、将其放大100倍、并在 ADS1294中添加了单端放大器。 详细电路图如下:

测量结果:在室内办公环境中、线路频率干扰非常严重、在未连接 RLD 电极的情况下无法测量信号。  RLD 电极连接后、干扰显著改善、但仍然存在、这与使用 myoelectric 差模信号的干扰非常相似。 但是、在室外测量时、它基本上可以满足客户的要求。

客户假设 RLD 放大器增益设置不足以完全消除线路频率干扰。  测试电路由电池供电、MCU 捕获 ADS 转换数据并通过串行转 USB 电缆将其发送到 PC。 正式产品还包括通过 WiFi 模块发送到 PC 的产品,这意味着没有电缆连接。  

(上图中文文本代表肌电图、共模噪声、共模噪声)

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以问哪个客户是这样吗? 如果不允许公开披露、我可以通过电子邮件与您联系。

    -------------------------------------------------------

    一些评论和建议。

    向输入引脚注入的信号源是什么?  换句话说、电极是悬空的、还是与 ECG 模拟器或人体看门狗连接?

    客户可以再做一些测试吗?

    1.尝试 ADS129x 内部短路测试以观察是否存在干扰?

    2.尝试使用 ADS129x 内部测试信号来观察是否存在干扰?

    3.

    "额外的 仪表放大器 AD8222"、

    客户是否在没有"附加 仪表放大器 AD8222"的情况下进行了测试?  是否在没有 AD8222的情况下存在此类干扰?  

    我在 AD8222周围看到许多电容器、略微失配或容差差异可能会降低 CMRR。  

    4.如何使用心电图电缆和导线? ECG 电缆和电线是否正确屏蔽?

    5、关于"  与 RLD 电极连接的干扰改善很大",这是有道理的。 客户可以尝试切换 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 开关以及 RLDOUT 处的 RC 的不同组合、以查看这是否有助于改进。

    如果信号源来自人体器官、皮肤状况是否良好? 头发、皮毛、死皮和/或太干?

    噪声和干扰 在很大程度上取决于设计、周边器件和环境(如上所述、但不提及)、因此客户需要根据设计、器件和环境对上面的部分进行调整、而不限于上述范围内的调整、以便使产品减少干扰/提高免疫力。

    ----------------

    顺便说一下、客户如何知道 噪声/干扰是共模噪声? 该图中显示的 x 轴单位是什么?

    谢谢