This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:基准输出振荡

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237033/ads1262-reference-output-oscillating

器件型号:ADS1262

大家好、

我的客户使用内部基准来 提供另一个 DAC 器件 MAX5216的基准电压、并由1uF 电容器旁路、但发现输出振荡如下:黄色波形为 REFOUT、紫色波形为 AVDD。 另请附上下面的原理图、谢谢、如果您需要更多信息、请提供建议。

Br

锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirui Zhu:

    您能否在此页面顶部的"主题跟踪工具包"的"备注"部分中输入客户姓名?

    您能分享客户对此电路板的布局吗? 最好能看到、与 IC 相比、电容器在 REFOUT 上的位置

    他们还可以尝试将 REFOUT 电容器从1uF 增加到10uF、看看这是否会改善振荡

    -Bryan