This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08EVM:ADC 输出

Guru**** 2385390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236710/ads114s08evm-adc-output

器件型号:ADS114S08EVM

您好!  

我当时在指定的板上测量 ADC 的输出、但不知何故、 我无法理解一点:输入电压是电源的1.5V。 分压器上的电压、即 R77、为0.3073V。 当软件 测量电压时、峰峰值为0.601。 当 我将峰峰值从2更改为1时、交流的输出与分压器的输入完全相同。  

我不明白为什么软件会让输出恰好是输入的两倍?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lavany Pant:

    您不清楚"峰峰值"的意思、也不清楚如何配置 EVM、以及您的外部电源是交流电源还是直流电源。  EVM 跳线 JP13是否已连接到 AGND 或 VREF?  如果您使用的是电压测量脚本、可能会有所帮助。

    听起来好像您在使用交流信号源。  您能否附上一些设置图片和 GUI 屏幕截图以帮助说明您正在执行的操作和看到的内容?

    谢谢。

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电压电源为直流、JP13连接到 AGND。  

    当我使用电压测量脚本为引脚 A10提供1.5V 电源时、观察到 R77两端的电势差为0.30679V。 在 Δ-Σ 软件上运行脚本并进行数据分析时,ADC 测量的输出电压是分压器两端电压的两倍,即 ADC 代码为4027的0.30679*2。

    我不明白为什么 ADC 输出电压是分压器 R77上电压的两倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lavany Pant:

    只是为了澄清一下、您是否认为返回的代码值是4027?  或者您是说您期望看到4027、但实际上是值(8054)的2倍?  那么4027就是相应的代码。  计算方法如下:

    • LSB 值为(2 * VREF)/可用代码总数。  使用内部基准(2.5V)、结果为一个 LSB (或代码值)等于(2 * 2.5)/(2^16-1)或76.3uV。
    • 4027次76.3uV = 0.3072V
    • 您无法获得带单极电源和单端测量的满量程范围(+/- 2.5V)。  您将仅看到总数可用代码的1/2 (15位而不是16位)、但计算方式保持不变。  ADC 的输出始终为二进制补码并进行差分测量(即相对于 AINN 的 AINP)。  因此、如果 AINN 固定为 AGND、您将在结果中只能看到正范围的代码。

    需要澄清的另一点是、您在时域图中看到了什么?  在这里、您在使用2.5V 基准时应该看到0.3072V (大概具有噪声)。  如果基准电压设置不正确、您可能会看到不正确的电压结果。

    如果仍有问题、您能否向我发送结果的 GUI 屏幕截图以说明显示的内容?

    此致、

    鲍勃 B