This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7957-Q1:ADS7957开发指南

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7957-Q1, ADS7957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1235562/ads7957-q1-ads7957-development-guide

器件型号:ADS7957-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7957

嗨、团队,

目前、客户项目使用 ADS7957解决方案读取 AD 采样值。 在阅读"ADS7957-Q1.pdf"规格后、客户只看到如何通过 SPI 写入一些配置、但不是很清楚如何获得 AD 采样值的读取操作。 通过 SPI 读取一个空值(0x00或0xFF)足够吗、或者我需要读取一个特定寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    请参阅数据表中的图45。  当您写入 ADS7957时、SDO 引脚上会显示转换数据。  ADS7957不存在关联的"空值"、一旦配置了器件、您就可以将0x1000写入 SDI 以保持所需的配置。  如果您处于手动模式、则需要将 CHX 详细信息添加到命令中(见第27页)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom G ü,

    感谢您的帮助!

    客户未在 ADS7957规格中看到 SPI 基本配置的详细说明、并担心 SPI 相关配置可能存在错误。 我想与您确认以下几点:
    SPI 的极性(CPOL)、SPI 的相位(CPHA)以及 ADS7957上电后多久可以初始化 SPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPOL = 0 (时钟低电平无效)且 CPHA = 0 (时钟上升沿的有效数据)。  一旦所有电源轨都稳定、就可以开始与器件进行通信。