This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:EVMの測定結果について μ A

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236988/ads122c04evm-evm

器件型号:ADS122C04EVM

ADS122C04EVMで μ V (AVDD+AVSS)/μ 2の設定で測定すると

チャネル:ADC0
サンプル μ A:2048
平均 ć: 17.9
標準開発:22.3
パッケージ変換 ć: 134
エノブ:19.5
NFB:16.9

の結果でした。  

データシートと違いがあります。

この結果は正しいですか、それとも異常ですか。

 もし異常だとしたら何が起きて居ると考えられますか。

教えてください。

スクリプトは以下の通りです。

此 XML 文件似乎没有任何与之关联的样式信息。 文档树如下所示。 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    田口洋一

    欢迎来到 E2E 论坛! 论坛仅提供英文版本、未来请先将问题翻译成英文版本、然后再发布。  您实际上使用了错误的脚本。  要比较结果、您应该使用名为"具有内部基准的基本启动、PGA 启用和短路输入"的脚本。  您正在使用的脚本用于外部电压测量和外部基准。

    您看到的结果基于所选的基准电压、输入电压、数据输出速率和转换次数。  数据表第7.1节的文本中提供了噪声表中给出的信息的计算方法。  每个给定数据速率的转换次数不是固定的、而是通过时间计算的、以限制漂移的影响。  收集周期约为750ms。  20sps 数据输出速率下的转换时间为50ms、为了能够匹配数据表噪声表、这将是15个样本而不是2048个样本。

    您还需要确保您在使用内部基准、并且已连接内部短路(AVDD-AVSS)/2。  这个测量的设置位于我之前命名的脚本中。

    如果要修改脚本,请不要尝试在外部程序或编辑器中进行编辑。  请使用 GUI 中内置的脚本编辑器。

    此致、

    鲍勃 B