This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:无电压输入 ADC?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233691/adc128d818-no-voltage-input-adc

器件型号:ADC128D818

目前、该电路使用 ADC128D818CIMTX/NOPB 芯片来收集电压。 图中显示了原理图和串行端口驱动器读数值:

问题描述:在正常供电期间、可以采集到正确的电压值;但是、当采集到的电压未上电时、也会读取到高电压、概率约为50%、

定位过程:

IN0和 IN1 PVPP 的正常电源为2.5V、未上电时、收集的电压为5V、驱动返回值为2560、

IN3的正常电源电压为12V、未上电时收集的电压为12V、驱动返回值为2560、

IN4的正常电源为3V3、未上电时、收集的电压为6V、驱动返回值为2560

iN5和 IN6未连接到任何器件、驱动程序返回值也将很小、为267/268

1、用示波器检测过压采集前后的波形,没有实际电压存在,外部干扰最小,采集到的电压问题时间完全不同步,消除了外部噪音干扰导致采集错误的可能性。

收集的电压出现错误时、驱动返回值均为2560。 根据手册、计算公式 DOUT=[Δ VIN/VREF]×2 ^ 12、输入时为2560、Δ VIN 为1.6V、

请帮助我们来看看。 我们面临在没有电源时出现电压收集错误的问题。 返回值错误相同的原因是什么? 为什么出现此收集错误状态? 如果有任何其他问题或描述不明确、请随时与我们联系、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的提问! 一种可能是、您在输入端读取的1.6V 可能是 ADC 的结果、即使输入断电、仍在运行。 所有输入端的电压可能都相同(1.6V)、因为底部电阻(1.4K 欧姆)在所有5个输入电阻分压器中都相同。 在这种情况下、使用缓冲器可能会有所帮助。 几个问题:

    1. 输入上电时、转换结果是否正确?
    2. 您能否在输入电源关闭后探测 ADC 输入引脚并报告电压读数?
    3. 更改1.4k Ω 底部电阻是否会改变输入电源关闭时在输入引脚上测量的1.6V 电压?

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    1.输入正常电压时采集的电压也是正常的;
    2.当收集错误发生时,不存在真实电压
    3.将 PVPP_CPU0电阻器 R2416 (最初为1.4k)更改为3k、收集误差与之前相同

    我们可以寻找任何其他方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuhao、

    感谢您的答复! 有趣的是、当收集错误发生时、我预计输入引脚上会有一些电压。 我将尝试重新创建 case、看看我观察到的内容、并在几天后回复给您。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuhao 和 Kevin:

    一些附加意见:

    1. 尽管我在随附的原理图中看不到它们、但 按照数据表第36页的建议、SDA 和 SCL 线路上是否有上拉电阻器?
    2. 您能否按照第35页上的数据表建议来尝试调整输入电阻分压器的大小。 底部电阻应介于10千欧到100千欧之间。
    3. 本主题(链接)提到了类似的问题可能是由输入 ESD 结构的损坏导致的。 您能否在输入断电的情况下测量输入引脚上的输入泄漏电流、并检查它是否大于预期的5nA?  

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,, ,非常感谢您的支持,此问题已解决

    SDA 和 SCL 具有上拉电阻器、

    2.设计 10千欧到100千欧之间的底部电阻器 R1&R2,现在,未通电时,可以读取正常的0V,最终找到根本原因。

    谢谢~~