This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:寄存器设置

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236972/ads8689-settings-for-register

器件型号:ADS8689

尊敬的技术支持团队:

对输入电压进行 AD 转换需要哪些寄存器设置?

如果您有建议的寄存器设置顺序、请告诉我。

当前我仅更改±5V 设置。

RANGE_SEL_REG 寄存器(地址= 14h)

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    只有一个寄存器用于选择输入范围(您突出显示的 RANGE_SEL_REG 寄存器)、您能告诉我您编程的内容 吗、您的计时(/CS、SCLK、SDI 和 SDO)对解决该问题有帮助吗?

    此致、

    戴尔