This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:填充液位传感器 TMR + RTD PT1000测量

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, ADS1220, ADS1120, OPA391, ADS114S06, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1235320/ads1120-fill-level-sensor-tmr-rtd-pt1000-measurement

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件:ADS1220OPA391、TLV9001、 ADS114S06、ADS124S06

团队、您好!  

您能为我收到的客户请求提供解决方案吗? 客户希望使用同一个 ADC 来测量 TMR 电阻链和 RTD。 您能否提供最适合此用途的 ADC 以及如何将 TMR 传感器连接到 ADC 的原理图? ADC 应通过 SPI 或 I2C 连接到像 MSPM0这样的 MCU。 采样率可能非常低。 < 100SPS。

简单总结:

-带开漏输出的 TMR
-在电阻器之间切换并像 变阻器/电位器那样进行更改
-操作需要1.8-5V 和大约1.5µA μ V。
-问题:开漏开关接地-因此变阻器连接到一侧的 GND
->通过电流消耗 TMR 影响负载偏置电阻

TMR 提供简单的"开关功能"以及 COS/SIN 输出或模拟输出。

这里使用了一个简单的开关功能:TMR1340或竞争对手的类似模型。

e2e.ti.com/.../MDT_2D00_Switch_2D00_Sensors_2D00_TMR134x_2D00_Datasheet_2D00_EN_2D00_V2.0.1.pdf

e2e.ti.com/.../4_2D00_20mA-Output-for-TMR-Liquid_2D00_Level-Sensors.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    根据文档介绍的解决方案、您需要使用电路/运算放大器将电阻转换为电压输出、然后 ADC 可以对电压信号进行采样。  

    关于 ADC 选择、客户需要哪种 RTD 配置? 例如2线、3线等。 此要求确定了客户需要多少个 ADC 输入通道。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:  

    下面是一些其他信息:  

    我们需要使用 ADC 来测量可变(电平)电阻和热阻(RTD)。

    一次侧是2线。 在此需要注意的是、该电平不是 RTD、而是变阻器。 因此、一个800欧姆至约2500欧姆范围内的可变电阻、其中测量电流的高度对测量无影响(自发热导致的热测量误差)。

    如果可能、最好在3根导线之间将该选项保持开路(用于附加的 RTD)。

    我在这里读到它
    *RTD 测量基本指南(修订版 A)(TI.com)在第13页、顶部的两段;

    我明白、如果需要、您可以省略 rbias。 那么、每个 Ain0-2电压都与 AVSS 直接相关。 因此 Ain2到 AVSS 始终为=0。
    如有必要、我会关闭 PGA。
    由于存储槽中的液位较低、因此我的电阻为800欧姆。 在正常状态下、电阻不能再进一步下降。
    RTD 的最小值为-20°C。 对于 PT1000、这是921、6Ohm

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您提供更多信息。 ADS1120或 ADS1220是符合客户要求的理想 ADC (ADS1220是4通道24位 ADC):

    1. 可以将3个输入引脚配置为 RTD 比例测量、例如、AIN0用于 IDAC 输出、AIN1和 AIN2用于 RTD 测量作为差分输入、AIN3用于 TMR 测量作为单端输入、REFP0和 REFN0用于带有基准电阻器的外部基准输入。
    2. 应使用放大器将 TMR 的电阻转换为线性电压输出、例如 OPA391或 TLV9001、具体取决于是否需要低功耗或可以进行系统校准。
    3.  当在 AIN3上测量来自放大器输出(TMR 传感器)的单端信号时、负 ADC 输入应通过多路复用器内的内部开关在内部连接到 AVDD、这可以通过设置配置寄存器0中的 MUX[3]来实现。 请注意、增益限制为1、2和4、因为在这种情况下会绕过内部 PGA。
    4. 可支持具有低侧或高侧基准的2线 RTD。
    5. 如果需要进行三线制 RTD 测量、则需要更多输入通道、那么具有 多个输入通道的单个 ADC (ADS114S06/ADS124S06)将是一个不错的解决方案。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    戴尔