This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC712UL 芯片淘汰... 谁知道一个完美的等价物?

Guru**** 2943060 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC715, DAC8822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237692/dac712ul-chip-obsolet-who-knows-a-perfect-equivalent

主题中讨论的其他器件:DAC715DAC8822

您好!

问题位于该主题的标题中。

我们 使用 DAC712UL 已经好几年了、现在我们买不到这种芯片了。

DAC712UL 似乎已经从德州仪器网站消失了任何迹线?

您是否知道它是否存在与此 DAC 等效的项?

我提前感谢您提供信息。

Br.

多米尼克·特申茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominique、您好!

    我们没有任何确切的等效项。 DAC715将是配线柜的替代产品。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne:

    首先、感谢您的回答。

    如果没弄错、DAC715的输出电压范围为0至+10V
    DAC712具有-10V 至+10V 的输出电压范围

    您知道 DAC712UL 在德克萨斯的互联网站点上不再存在的原因是什么吗?

    此致、

    多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominique、您好!

    DAC712器件已停产、现已停产(EOL)。  当时通过标准通知渠道发出正式通知。  我们的合作伙伴 Rochester Electronics 仍提供大量产品、该公司根据自己的保修出售旧库存。  我建议您在此处购买生命周期购买数量。  

    也有一些类似的器件、但没有引脚对引脚等效器件。  我们目前建议将 DAC8822+运算放大器用于功能替代产品。  此外、我们还有一款新器件、将于8月~日预览、它也将是功能替代产品。  

    ADI 公司还有一款功能相似且具有同等引脚输出的器件、但不具备 P2P。

    谢谢。

    保罗