This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:有关备选器件的问题。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237661/dac8740h-question-about-an-alternative-device

器件型号:DAC8740H

大家好!

我的一个客户考虑使用 DAC8740H 而不是 AD5700BCPZ-R5 、因为 TI 器件的价格较低。

目前、他们有以下问题。  
请你给我答复吗?

问:  
是否可以将 AD5700BCPZ-R5替换为 DAC8740H?

AD5700BCPZ-R5内核
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5700_5700-1.pdf

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安大略市和屋山市


    是的、DAC8740H 可以用于替代 AD5700、但可能需要对电路进行一些小的改动。 我们已经在几个应用中执行了该操作、并且它仍需要通过测试才能通过 HART 注册物理层测试。

    我看到的第一个问题与 HART 噪声灵敏度测试有关。 在这些情况下、测试最初由于一些带外干扰而失败。 这些故障主要是低频、较高电压电平测试(125Hz @ 880mVpp、63Hz @ 3.52mVpp 和29Hz @ 16Vpp)造成的。 这些测试通过并更改了连接到 HART 相关引脚的电阻器和电容器。

    对于大多数客户而言、只需对原理图进行几处更改即可完成此操作。 大多数电路都与 AD5700数据表和 DAC8740H 原理图中显示的实现类似。 如果它们使用外部滤波器、实现非常相似。

    首先、这是我们在有关外部带通滤波器的 TI 数据表中建议的值。 如第32页所示、如图32所示。

    相比之下、对于带有外部滤波器的输入 HART 信号、ADI 建议采用以下方法(AD5700数据表、第14页):

    ADI 对于 HART 输出的优势如下:

    对于 DAC8740H、MOD_INF 有一个1.0MΩ μ V 和1.2MΩ μ V 外部基准的分压器(与 AD5700的1.2MΩ μ V 和1.5MΩ μ V 相比)。 我将从该更改开始。 然后是在 HART 输入端连接的300pF、150pF 和150kΩ Ω 滤波器。

    对于 HART 输出、有一个从 HART_OUTPUT 引脚到接地的电容器。 在数据表原理图中、该值列为22nF。 但是、在我们的引脚列表中、我们说它应该是5nF 到22nF 之间的任何值。 任何其他值都可能不稳定、我建议使用范围的下限值(5nF)。 此外、串联电容器为4700pF、比 AD5700的值低得多。 任何评估都可以从这个开始、但我建议使用更高的评估。 我认为最终、1uF 会起作用。

    我还会注意到、可能存在一些时间问题。 AD5700和 DAC8740H 的运行时序稍有不同。

    以下是 DAC8740H 的时序:

    AD5700的计时如下:

    由于这些微小的差异、HART 通信和固件的实现方式可能会出现问题。 由于载波开始、停止和衰减时间的差异、可能会出现问题。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    非常感谢您的大力支持。
    您的回复对客户和我非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。