Other Parts Discussed in Thread: DDC114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC114 您好!
使用测试模式时、 默认输出值是多少?
我的客户在定制电路板上测试 DDC114。
在测试模式中、所有输入范围的输出值为0xFFFFF。
请告诉我如何调试以及是什么原因导致了这种现象。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我可以问哪个客户是这样吗? 如果不允许公开披露、我可以通过电子邮件与您联系。
这个线程是不是复制的线程、就像这样-
?
--------
如何控制测试信号?
根据数据表第12页、
如果测试在整个积分期间保持高电平、则积分器测量到零值。
要在测试模式下应用充电数据包、只需在下一次 CONV 转换之前先选通低电平测试、然后选通高电平测试。
测试的每个上升沿都会导致大约11pC 的电荷转移到积分器。
谢谢