This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:如果 PGA 增益重复发生变化、最高采集速度是多少?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237829/ads1220-which-max-acquisition-speed-if-repetitive-changes-in-pga-gain

器件型号:ADS1220

你好

我正在评估在需测量以下参数的 AtoD 转换中使用 ADS1220的可行性:
-温度通过 K 热电偶,冷端补偿
- 50..500mV 范围内的电压,以0V 为基准,分辨率要求24位(通过连接到0V 的电阻器进行电流检测)

想法是:重复且定期、将 PGA 增益设置为读取热电偶、然后采集热电偶数据(多少个样本? 进行确定)、然后将 PGA 增益设置为读取电压、再采集电压数据(多少个样本? 不确定)、然后在无限时间内进行此类操作。

问题是:
此配置可以实现多大的采样率? 设置 PGA 增益并使 PGA 准备好正确设置新增益所需的最短时间是多少? 从设置 PGA 增益到开始转换需要等待多少次?

感谢回答

再见

马可