This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555EVM-PDK:通过 I2C 输出数据

Guru**** 2527230 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8555EVM-PDK, ADS8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233156/ads8555evm-pdk-piping-out-data-over-i2c

器件型号:ADS8555EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8555

大家好、

在 ADS8555EVM-PDK 上、可以使用软件 GUI 通过 EVM?的 I2C 端口输出数据 我们可以使用 GUI 进行类似的编程吗?


此致、

杰约马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jejomar,

    当您查看 ADS8555的数据表时、您会注意到它有一个并行接口、提供使用串行 SPI 类型连接到主机处理器的选项。  ADS8555器件没有可用的 I2C 连接。  当您查看《ADS8555EVM-PDK 用户指南》并参阅图7-2到7-4中的原理图详细信息时、您应该会看到并行数据总线用于与 PCB 进行通信。  您可能还需要有一个连接到 U3的 I2C 接口、这是一个 EEPROM、在 EVM 制造过程中使用。  EEPROM 与 ADS8555之间没有连接。  希望这可以解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的 回答。 我想知道(如果我答对了):是否可以对 SPI 接口进行编程、以便它可以取出数据(数据、如一个通道的输入) 并将其传输到另一个 MCU?

    再次感谢您的帮助。

    此致  

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您可以将 PHI 控制器全部移除、并尝试通过电路板上的 J3连接器配置串行模式、但无法做到这一点、并且仍然使用与 ADS8555EVM-PDK 关联的 GUI 或 PHI 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、
    感谢您的答复。
    因此、如果我输入正确的话:可能需要 通过 J3连接器将数据从 ADS8555EVM 的输入通道中抽出? 如何配置串行模式以通过管道传输所需的数据? 是否提供了说明? 我不需要使用 GUI、因此可以这样做。
    再次感谢您回答我的问题。

    此致

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、您好!

    实际上、EVM 及其 GUI 允许您在串行或并行模式下运行 ADS8555。  J5通过一个上拉电阻器将 PAR/SER 引脚连接到该引脚。  我们没有有关如何将 EVM 连接到备用处理器的具体说明、但数据表为您提供了控制线所需的所有详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tom、

    感谢您的答复。 如果我设置正确、您就能够通过并行输出将来自其中一个通道的数据抽取出去? 来配置硬件引脚、情况会怎么样?

    感谢您的帮助

    此致

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    查看数据表- ADS8555可以在串行和并行模式下运行。  通过 EVM、您可以同时执行这两种操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的信息。
    它 想知道是否可以在 ADC 中只选择一个传输数据的输入通道、因为我在数据表中找不到任何信息。
    有可能吗?
    或者是否有必要 从数字信号中滤除数据。
    再次感谢您的帮助。

    此致  

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    请查看 ADS8555数据表。  六个通道排列成 A、B 和 C 对 。每个通道对都与一个 CONVST 输入相关联。  始终转换两个通道(最少)。  来自 CHx0的数据后跟来自 CHx1的数据-如果您只需要一个数据通道、只需要一个 CONVST 输入脉冲和一个 CHx0时钟输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Tom,
    再次感谢您提供的信息。 这对我们有很大帮助。
    因此、如果可能、我想再问两个问题:

    1.) 数据表的哪一页提供的信息 告诉您  必须通过脉冲什么 CONVST 输入来获取数据?

    2.) 通道输出(例如 CHx0)具有哪种数据格式?

    感谢您的观看

    此致  

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第5页是开始的地方-查看有关 CONVST_X 的详细信息;第19页也显示了概述。  输出数据格式为串行或并行、如前所述。  您可以从三条线路或仅仅一条(SDO_A)获得(串行)数据、请查看数据表中的图1。