This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:安装帮助

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236791/afe4490-installation-help

器件型号:AFE4490

您好、专家!

我们的客户目前负责在多台机器上部署 AFE4490 GUI 和驱动程序包。

他找到了主 setup.exe 所需的静默安装开关,但他发现的是 Python 2.7安装需要用户输入才能完成。  他如何用 Python 2.7提示符完成静默安装过程?

在运行用于 GUI 和驱动程序的 setup.exe 之前、他已经测试过安装 Python 2.7、但 Python 软件包仍在安装。

请提供帮助建议。 谢谢你。

此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不清楚客户的意思是什么

    "

    他找到了主 setup.exe 所需的静默安装开关,但他发现的是 Python 2.7安装需要用户输入才能完成。

    他如何用 Python 2.7提示符完成静默安装过程?

    "

    客户需要按照屏幕上的提示操作、然后单击 OK (确定)或 Next (下一步)以完成安装。

    那么、让我来提出一个简单而相反的问题呢?

    客户是否可以按照用户指南完成 GUI 安装?

    如果没有、在哪一步、安装失败? 客户能否提供任何屏幕截图?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安装工作正常、他面临的问题是、他需要对用户完全保持沉默。

    他正在使用的安装命令为:

    setup.exe /qb /AcceptLicenses 是/r:n /k:n /disableNotificationCheck /confirmCriticalWarnings

    这就安装了 GUI 并满足了他的需要–是 Python 2.7安装在最后出现了导致问题的用户提示–他需要知道的是、使这个 Python 安装静默、 如果客户当前正在使用3.11版、请绕过此版本、或传递参数以确认最终提示?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不支持更改或进行安装以调整无声(后台)安装。

    谢谢。