This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08原理图审阅

Guru**** 2391525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237452/ads124s08-ads124s08-schematic-review

器件型号:ADS124S08

您好!

您能回顾一下原理图吗? 我想在我的应用中使用 PT100传感器。

谢谢

.e2e.ti.com/.../910.36.ET.01.KT.100004.AB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、alikaan、

    我认为您将使用2线 RTD?  基本上电路看起来没问题、但我认为您有一个切口和过去的误差、因为我们在原理图中放置了两次比例基准的 ADC_REFOUT 部分。  此外、如果使用除0以外的任何其他值、0Ω Ω 的输入电阻器都将产生误差。  因此您可以直接将其删除。  我不清楚为什么在 ADC_REFOUT 网络上使用1kΩ Ω 电阻器。  这些电阻器只会增加额外的压降并限制您的 IDAC 顺从范围。

    RTD3和 RTD4的输入滤波器也应与 RTD1和 RT2的输入滤波器匹配。

    我还看到电源引脚上具有铁氧体。  一些客户在电源上使用铁氧体存在问题、因为电感可能会限制 ADC 不时需要的急剧电流需求。  在 AVDD 电源上尤其如此。  您现在可以将它们保留下来、但是如果您有问题、您可能需要用一个0Ω Ω 电阻器代替铁氧体。

    有关更多信息和电路、我建议您查看 《RTD 测量基本指南》

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的答复。 请查看修订后的原理图。  e2e.ti.com/.../RTD_5F00_Measurement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、alikaan、

    此版本似乎涵盖了我之前看到的问题。  我唯一建议的是移除连接到 REFN0的滤波器电阻。  由于 REFN0具有接地电势、您将无法使用基准缓冲器、因此任何流过滤波器电阻器的偏置电流都将导致电阻器两端出现压降、从而导致基准电压输入产生误差。

    此致、

    鲍勃 B