This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:通道1至64的最大模拟输入

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237664/ddc264-the-maximum-of-the-analog-inputs-for-channels-1-to-64

器件型号:DDC264

 您好、TI 专家。

 我是 DDC264新用户,所以当我看到模拟输入到 AGND 7.1绝对最大额定值(最大电压只有0.7V!!!)时,我感到困惑。

因此、我要确保模拟输入的最大电压为0.7V 或6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AVDD 用于电源引脚、它显示在您所示的引脚功能表的第二行中。  

    模拟输入是针对模拟信号输入的那些输入引脚。

    谢谢