This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:对 ADS114S08的噪声性能产生干扰

Guru**** 2927120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, REF6225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236387/ads114s08-quesions-on-noise-performance-of-ads114s08

器件型号:ADS114S08
主题中讨论的其他器件: ADS124S08REF6225

尊敬的 TI 专家:

 我对 ADS114S08数据表中的噪声性能有两个问题。

  下表是以 uVrms 和 uVpp 为单位的噪声性能。  我知道我们分别使用 RMS 和峰峰值噪声电压来计算有效分辨率和无噪声分辨率。  不过、在某些情况下、我们如何得到 RMS 噪声= p-p 值、而不是 正弦波情况下的 RMS 噪声 x (平方根2)= p-p 噪声值?

2.在什么情况下我们更喜欢使用外部的放大器电路而不是 PGA 增益? 具体而言、如果我们希望增益为8、我们是否有任何理由不选择利用内部 PGA 增益?

我想了一个,不知道它。 如果我们为 PGA 施加负电压电源、我认为还必须具有真正稳定的负电压基准、因为不使用内部基准。  是这样吗?

非常感谢您的帮助。

此致、

朱元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、朱元辰:

    对您的问题的回答:

    Unknown 说:
    在哪种情况下我们更喜欢使用外部放大器电路而不是使用 PGA 增益? 具体来说、如果我们希望增益为8、我们是否有任何理由不选择利用内部 PGA 增益?

    通常、ADC 的集成 PGA 足以满足大多数应用的要求。   当需要测量+10V 等高电压信号时、您可以选择一个外部放大器、ADS114S08本身并不支持该信号。

    Unknown 说:
    我想到了一个,但不确定。 如果我们为 PGA 施加负电压电源、我认为还必须具有真正稳定的负电压基准、因为不使用内部基准。  是这样吗?

    两个电源(AVSS 和 AVSS)在双极应用中都应该保持稳定。 我不确定这与使用 ADC 内部基准有关的情况。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以  在需要测量高电压信号(例如+10V)时选择外部放大器,ADS114S08本身不支持该信号。

    您好、Bryan。 我现在明白了。

    如果我们坚持使用 ADS114S08、如果我们有一个高电压信号、例如您说过的+10V、 我可以告诉您、我们需要使用一个外部放大器以小于1的增益实际衰减信号、从而使结果范围符合 ADS114S08电压规格吗?

    两个电源(AVSS 和 AVSS)在双极应用中都应该保持稳定。 我不确定这与使用 ADC 内部基准有什么关系。

    抱歉、"稳定"一词含糊不清。 首先,让我更清楚地说明一下我的想法。 假设我们有一个差动输入和一个由+Vcc 和-Vcc (来自电荷泵)供电的外部差动放大器、在第一种方式中、我认为我们可以利用 内部基准电压 Vref (2.5V)、以便将中间偏置电平设置为正确的电平、这意味着我们不需要为 ADC 的 VSS 或 REFN 引脚提供负电压。

    之前,我的意思是+Vcc 和-Vcc 我们需要"一个稳定的电压",尽可能低的噪声或纹波,以获得良好的精度,但不需要高精度(例如,稳定的3.3V 和稳定的3.35V 之间的差异在这里无关紧要)。

    相比之下、根据我的理解、如果我们对 ADS114S08的 REFP 和 REFN 使用+Vcc 和-Vcc、这两个电压都需要具有高精度(我认为比"稳定电压"更严格、我们认为它需要是一个精确的电压)、也许可以参考电压。 (我现在不太清楚如何获得精确的负电压)。  无论如何、基于这种情况、我不确定下面几点:使用内部 PGA 时、我想我们通常不会对 AVDD (AVSS)和 REFP (REFN)使用相同的源? 在这里、我认为我们可能需要同时处理电压电源(+和-)和基准电压(+和-)、我想这可能需要花点功夫。

    如果我有任何愚蠢的说法,请不要犹豫,指出并纠正我。  我们是否从 TI 针对该场景提供了参考设计? 或者有什么建议吗? 非常感谢您的帮助。

    此致、

    远辰市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 朱元辰:

    我的评论如下

    如果我们坚持使用 ADS114S08、并且如果我们有高电压信号、例如您说过的+10V、 我可以告诉您、我们需要一个外部放大器以小于1的增益实际衰减信号、从而使结果范围达到 ADS114S08电压规格吗?

    是的、没错。 您不能直接向 ADS114S08施加10V 的电压、因此您需要将该电压衰减到 ADC 的输入范围内。 这对于 PLC 系统中需要测量+/-10V 过程输入的模拟输入模块而言是必需的

    以前,我的意思是+Vcc 和-Vcc 我们需要"稳定电压",尽可能低的噪声或纹波,以获得良好的精度,但不需要高精度(例如稳定3.3V 和稳定3.35V 之间的差异在这里无关紧要)。

    这通常是正确的。 例如、ADS114S08可支持2.7V 至5.25V 的 AVDD 电压、因此、只要该电压处于该范围内、您就可以获得电气特性表中定义的性能。 不过、AVDD 和 AVSS 的电压直接影响允许的输入电压(请参阅表7.3)、因此这也是需要考虑的其他因素

    相比之下,据我所知,如果我们对 ADS114S08的 REFP 和 REFN 使用+Vcc 和-Vcc,两个电压都需要具有高精度(我认为比"稳定电压"更严格,假设它需要精确的电压),可能来自电压基准[/引述]。

    是的、REFP 和 REFN 处的电压是 ADC 用作基准电压的值、因此必须是精确的。 使用分立式电压基准或 ADC 的内部基准电压是最佳选择。 除非您使用 RTD 等传感器或称重传感器等基准电压可进行比例式测量、由传感器激励电压生成的传感器

    (如何获得精确的负电压对我来说现在并不直观)。  无论如何,基于这种情况,我不能确定以下几点:使用内部 PGA,我想我们通常不会为 AVDD(AVSS)和 REFP(REFN)使用相同的源?[/引号]

    如果打算使用分立式 VREF 或 ADC 的内部 VREF、则应将 REFN 连接到 AVSS。 然后、分立式 VREF 上的 GND 引脚也应连接到 AVSS、如果您使用内部 VREF、则它在内部连接到 AVSS。 在该配置中、基准电压始终相对于 AVSS、因此即使 AVSS 发生轻微漂移、差分基准电压也是稳定和准确的。

    除非您尝试使用您的系统测量大于 AVDD 的信号、或者 ADC 内部 PGA 的共模范围不足、否则我不知道您为什么会需要差分放大器。 您能帮助我了解您试图测量哪些信号、以及在这种情况下内部 PGA 为什么不起作用吗?

    -Bryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您打算使用分立式 VREF 或 ADC 的内部 VREF、则 REFN 应连接到 AVSS。 然后、分立式 VREF 上的 GND 引脚也应连接到 AVSS、如果您使用内部 VREF、则它在内部连接到 AVSS。 在该配置中、基准电压始终相对于 AVSS、因此即使 AVSS 稍微偏移、差分基准电压也是稳定和精确的。[/引述]

    您好、Bryan

     我现在明白了。 我认为我们需要 需要将精确的负电压 该放大器连接到 REFN 以获得差分输入信号、因此我想使用一个没有偏置电压的外部放大器拓扑来执行该操作。

    了解我们可以将分立式 VREF 上的 GND 引脚连接到 AVSS (和 REFN)的方法、因为我们始终需要的是差分基准电压。 我的问题完全解决了。

    非常感谢您的解释。

    此致、

    远辰市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、朱元辰:

    例如、下图取自 ADS127L11EVM (https://www.ti.com/tool/ADS127L11EVM)。 您可以看到 REF6225如何连接此器件到 REFP/REFN、REFN 连接到 AVSS、REF6225 GND 引脚(引脚7和8)。

    我希望这有助于举例说明如何将精密 VREF 连接到 ADC。 也可以使用 ADC 的内部 VREF、该 VREF 将连接到器件内部的 AVSS、

    -Bryan