This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:ADS7952SBRHBT

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237011/ads7952-ads7952sbrhbt

器件型号:ADS7952

尊敬的 TI 工程师:

采用 QFN 封装的 ADS7952、我们测量了 SCK CE MISO、所有波形都与 Mercury 系统正确比较、但没有通道信息的 MOSI 信号。

您能给我们提供什么建议吗?

谢谢

洪津市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjin:

    请检查模式控制寄存器中 DIO4的值。  如果设置为0、则应在 DO15-DO12上获得通道地址。  如果设置为1、您将获得 GPIO 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢、我们再次确认了 模式控制寄存器中的 DIO4为0。

    您有其他建议吗、或者我们可以预定一次会议进行详细讨论。

    谢谢

    洪津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送您的 SPI 线路的屏幕截图、以便我们从结尾处仔细检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时 MISO 与通道正确、有时错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鸿锦、

    我需要截屏、显示与/CS、SDI、SDO 和 SCLK 相关的实际波形。  您能提供吗?  示波器或逻辑分析仪可以、但最好使用示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    知道 NC 引脚的影响吗? 现在、在我们的设计中、4个 NC 引脚不连接 AGND、它们是悬空的。

    我曾尝试将它们连接到 AGND、但难度太大。  

    谢谢

    洪津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚没有内部连接、因此可以悬空。