This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:输出的寄存器设置

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1235803/dac81404-register-settings-for-output

器件型号:DAC81404

尊敬的技术支持团队:

我对 DAC81404有疑问

以下步骤是否正确?

如果你有任何建议的步骤,请告诉我。

①03h⇒0A84 DEV-PWDWN 激活

②09h⇒FFF0  断电禁用

③04h⇒0000内部 REF 使能

④0Ah⇒5555 DAC ABCD±5V 范围

⑤10h⇒FFFF 5V 输出值  

此 致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

     

    这个 序列没有问题。

      

    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Snjay:

    感谢您的答复。

    顺便说一下、跟随寄存器似乎不起作用、因为输出为0V、读取寄存器值为"0"。

    读取该值时、①、②、③是正确的设置。

    有什么原因吗?  

    也许是我的软件问题,但如果你弄清楚,请告诉我。

    ④0Ah⇒5555 DAC ABCD±5V 范围读取值显示"0"

    ⑤10h⇒FFFF 5V 输出值       读取值显示"0"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

     

    您能否检查您是否使用了正确的格式来生成 SPI 图形(数据表中的时序要求和编程部分)?

    此外、请提供器件引脚附近的所有电源电压。

      

    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、寄存器0x0A 和0x10是只写入的。 这就是您读取值为0x00的原因。

    您可以尝试以下序列吗?

    1.在 SPICKAN 中写入0x0A84 (0x73)

    2.在 GENCONFIG 中写入0x0000 (0x04)

    3.在 DACPWDN (0x09)中写入0x0000

    ④0Ah⇒5555 DAC ABCD±5V 范围

    ⑤10h⇒FFFF 5V 输出值  

    还要测量引脚26处的内部基准电压。 它应该读数为2.5V

    您能否分享您的原理图?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AK 和  Sanjay

    感谢您的支持。

    我看到带有  AK 序列的输出电压。

    此致、

    TTD