This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:上升时间限制

Guru**** 2542470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238065/adc128s102-rise-time-limits

器件型号:ADC128S102

是否有关于此器件的最小或最大输入上升时间的规格? 我在数据表中没有看到、时序图仅显示了不同信号边沿之间的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Courtney、

    感谢您的提问!

    该器件没有输入上升时间规格。 然而、 如果输入上升时间过长、它可能会导致信号中出现振铃、从而可能导致 EMI 问题并超过绝对最大额定值(当任何引脚上的电压超出最小-0.3V 或最大 VA+0.3V)。 为避免这种情况、可以使用 RC 滤波器来减少信号中的任何振铃。

    我希望这对您有所帮助!

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiha、您能解释一下您所说的"过高"是什么意思吗?  这是否意味着输入上升时间过长或过短? 根据您的描述、我可以预期输入端上升时间过短会导致输出端出现振铃、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Courtney、

    我 曾提到 SCLK 输入上升时间过猛、可能会导致振铃。 这是您所问的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您的澄清! 您是否知道此器件在哪些方面会成为问题? 输入上升/下降时间应该超过100ps、或者超过10ns (例如)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Courtney、

    不幸的是、我对这些时间没有任何估计。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据时钟频率和 SCLK 高/低时间进行了一些进一步的分析。 您能否确认此分析是否正确确定了上升和下降时间的最大限值?

    假设 tSCLK = tch + tFALL + tCL + tRISE

    来自数据表第7页:TCL = 0.4* tSCLK (最小值)

    因此  tRISE + tFALL = 0.2*tSCLK (最大值)

    假设 tRISE = tFALL

    tRISE = 0.1* tSCLK (最大值)

    因此、对于16MHz 的示例时钟速度、上升/下降时间 不能大于6.25ns。 较慢的时钟速度将允许更长的上升时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Courtney、

    您的分析很有意义! 只要满足缝线和 TCL 最小时序要求、就没有问题!

    此致!

    萨米哈