This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADS54J66:

Guru**** 2769615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238931/ads54j66-ads54j66

器件型号:ADS54J66

感谢您的回答。 关于答案4"交换电源轨、通过消除纵横制、迫使我们使用多层的信号、从而使 PCB 布线更简单"、如果交换电源轨、它不会改变输入信号极性。 我的意思是、如果输入信号处于最大电压并且您调换了电源轨、ADC 不会将其视为最小电压?

设计评估板时是否仅依赖交流信号?

对于直流信号也有任何布局建议? 在直流-250MHz 信号的情况下,是否 必须要进行交叉耦合?

谢谢。

于瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuval:

    对于模拟域中的真正1:1采集、需要交叉输入。 然而、交叉点所做的只是将采样信号反相。 直流耦合信号和交流耦合信号也是如此。 在后处理中、您可以通过从最大代码中减去测量代码、以数字方式将信号反转回正确的极性。 我建议尽可能这么做、以简化 PCB 布线。

    谢谢,Chase