This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:DAC3482EVM CDCE62005 PLL 问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238178/dac3482evm-dac3482evm-cdce62005-pll-problem

器件型号:DAC3482EVM
主题中讨论的其他器件: CDCE62005

您好

我有 DAC3482EVM。 我尝试配置板上集成的 CDCE62005。 尽管我执行相同的配置、但我可以看到每次以不同的频率将时钟信号设置为64Mhz。 我正在使用自动校准、但它无法正常工作。 可以帮帮我吗?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ibrahim,

    您是使用 CDCE62005编程 GUI 来对器件编程、还是使用 DAC3482EVM 软件?
    是否要将环路滤波器调整为 GUI 建议的值?

    是否正确满足以下条件?

    您是否确定正在写入启动 VCO 校准所需的位? 当任一 PLL 设置被改变时、这是必需的:

    谢谢。

    卡德姆