This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:采样谐波较高

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236460/adc12dj3200-sample-harmonics-is-high

器件型号:ADC12DJ3200

您好,

我们的客户使用了自己的  ADC12DJ3200板、2.4Gbps 采样率、 MODE3,16通道,双通道模式、输入264Mhz、-1dBFS 单频信号、信号源输出添加了低通滤波器抑制谐波、采样分析谐波小于-50dBFS、 并且  与数据表不同、下面是一个示例信号、导致这种情况的原因是什么? 数据表347MHz、- 1dBFS、HD2=-73dBFS  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这个问题有什么更新吗?

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    很抱歉延迟、此设备的主要支持已不在办公室。 在此期间,我将努力提供一些协助。

    如果我理解正确、图中的满量程输入在 y 标度上为~146.3、这意味着264.1MHz 时的基波为-1dBFS。 这表明 HD2和 HD3约为48dBc、这不是数据表的性能。

    目前、我想客户在计算 FFT 之前不会对采样数据加窗、我想建议客户在使用矩形窗的情况下使用相干频率输入、因为这会准确地将能量放入独特的单元。 我怀疑在应用相干输入信号或集成某种 FFT 窗口(例如 Blackman 或 Hamming)时、能量水平会适当地位于独特的箱中、并且谐波电平会降低。

    谢谢,Chase