This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:在第一次初始化期间没有生成 DOUT 输出。

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237125/ddc264-no-dout-output-was-generated-during-the-first-inititalization

器件型号:DDC264

 当我操作配置寄存器写入和首次读取时、没有 DOUT 输出、但在再次执行相同的操作后可以获取正确的反馈数据。

为了模拟 初始化 序列、我将  在开始配置寄存器写入和读取操作之前短暂关闭 CLK 并激活 CLK 500us。

重要参数: tRST:30us CLK:4MHz;DCLK:2MHz;在写入配置寄存器后激活 DCLK 并延迟5us;tWTWR:256*0.5=128us、格式= 0;tWTRST:15us;CONV 始终保持低电平;

第一次配置寄存器写入和读取:

第二个配置寄存器写入和读取:

我可以错过什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 遵循数据表

    10.1上电时序和/RESET。

    8.5.1复位(复位)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好!

     我认为我遵循了8.5.1复位排序、因为在我 再次执行相同的操作后获得了正确的反馈数据。

    如果我没有按照重置时序、我认为我将无法获得正确的反馈数据。

     对于10.1上电排序、配置写入和读取操作将在 MCU 接收正确的命令后进行、我在上电后尝试等待很长的时间再发送命令、因此我认为 tPOR >250ms。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要更多时间才能回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已经解决了这个问题。 它是 CLK。

    我不知道 CLK 需要激活多长时间后复位才会确切移动。

    但从加电和 CLK 激活到发送操作配置写入和读取 mybe 命令的时间最后2或3秒。