This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65EVM:奇怪错误- TSW14J50 - ADS52J65EVM

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65EVM, ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237968/ads52j65evm-strange-error---tsw14j50---ads52j65evm

器件型号:ADS52J65EVM
主题中讨论的其他器件: ADS52J65

尊敬的先生/女士:  

我使用的是 TSW14J50和 ADS52J65EVM、 正弦波通过 FDA 在输入9上驱动到 ADC。  

使用 ADS52J65固件加载 TSW14J50 FPGA 后、状态 LED 看起来正常。 ADS52J65EVM 使用 ADS52J65_JESD_2L_16x_16b_DPM 60M 配置后、将会抽取 SubClass1.cfg 文件、然后 ADS52J65EVM 上的 LED8和 LED9会打开。 两个 EVM 之间的 ADC 数据目标输入频率和 ADC 输出数据速率设置是相同的。  

当我在 HSDC Pro 中点击捕获按钮时、会弹出一条奇怪的错误消息、如下所示。  

发生该情况时、TSW14J50中的所有状态 LED 都会关闭。 好像 FPGA 已重新启动。 我可以重现上述现象、无需对两个 EVM 进行下电上电。  

此问题直到今天才出现。 上述设置在一两周前就已开始工作。 对 ADC EVM 进行的任何重大更改都不会触发此问题。

如果您能为该问题提供解决方案、那将非常好。  

此致、  

拉贾·潘内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panneer:

    感谢您的联系。

    这是不寻常的。 您能否提供以下信息:

    1.您是否能够在遇到此问题之前捕获数据。

    2.完成此操作后,您是否尝试重新初始化 ADC 固件?

    请允许我花些时间解释一下有关该错误的一些信息、我会在1-2天内给您回复。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    感谢您的回复。 我们的电源单元提供的电流低于所需值。 在纠正后,一切似乎都很好,像以前一样。  

    很抱歉给您带来不便。  

    此致、  

    拉贾·潘内尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panneer:

    很高兴知道它现在正在工作。

    谢谢。此致、

    阿比谢克