This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:我可以使用4.096MHz 振荡器作为 XTAL1或 XTAL1 2的时钟源吗?

Guru**** 2386660 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1232595/ads1293-may-i-use-4-096mhz-oscillator-as-a-clock-source-to-xtal1-or-xtal1-2

器件型号:ADS1293

您好!

我有两个问题。

1.我们要使用4.096Mhz 作为 ADS1293和 一个 MCU 的时钟源。

 因此、我们必须使用 xtal 输入(4.096MHz)而不是时钟输入(409.6KHz)。
 但我们不确定它是否适用于 ADS1293。

晶振振荡由 带有晶振的反相器或者比较器电路产生。
 XTAL1和 XTAL2中的一个是输入、另一个是输出。
 我无法在 ADS1293数据表中找到哪个引脚是输入的。

您是否有更详细的描述? xtal1还是 xtal2?

Regrds、
悬崖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们处理此部件的应用工程师目前正在度假。 因此、我们的响应会有所延迟。  

    我将与其他团队成员进行核实、并在6月7日前得到回复。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、您可以使用4.096MHz 振荡器作为 XTAL1和 XTAL2之间的时钟源。

    请参阅 数据表8.3.19时钟振荡器和 图27。 时钟方框图-

    "

    ADS1293设计为在409.6kHz 时钟下运行。

    该时钟可以由片上晶体振荡器生成或在双向 CLK 上从外部提供。

    高精度低功耗片上晶体振荡器将与连接在 XTAL1和 XTAL2引脚之间的4.096MHz 外部晶体一同工作、每个引脚都必须加载一个20pF 电容器、以获得准确的振荡频率。

    "

    "

    内部晶体振荡器可关闭以节省功耗

    器件时钟由外部提供时。

    配置位 SHDN_OSC = 1时、会将内部晶体振荡器断电、并启用 CLK 引脚的输入驱动器。 外部时钟应具有409.6kHz 的频率、占空比为50%。

    "

    数据表第3页-

    XTAL1 23用于时钟振荡器的数字输入外部晶振

    XTAL2 24数字输入外部晶振、用于时钟振荡器

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 anser 已经完成、 我以前在数据表中发现过它。

    但我的 应用程序不在您提到的范围内。
    我们只有很小的空间放置振荡器、因此市场上没有409.6KHz 振荡器。
    (或者您可以提供 409.6KHz 振荡器 的信息。)

    因此我们要使用4.096Mhz 振荡器作为 ADS1293的时钟源、而不是晶振。

    4.096MHz 晶体的尺寸 约为12x5 mm^2。
    4.096MHz 振荡器的尺寸  约为2.5x2.0mm^2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用4.096MHz 振荡器作为 XTAL1和 XTAL2之间的时钟源。

    如何实现? 哪个引脚? XTAL1或 XTAL2  
    给我一个原理图吗?  

    根据数据表的内容、振荡器只能驱动 CLK 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能再次澄清一下您的问题吗?

    是否要 如图27所示、在 XTAL1和 XTAL2之间使用/放置4.096MHz 振荡器?

    一个409.6kHz 的外部时钟、占空比为50%。

    那么、请参考/遵循

    第 8.3.19节时钟振荡器

    表6. 时钟振荡器配置位

    8.6.7 OSC 控制寄存器

    ---

    可在 EVM 用户指南第10页中找到附加原理图

    https://www.ti.com/lit/ug/snau138b/snau138b.pdf?ts=1686247597724&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1293

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于空间问题、我不能使用简单的晶振来连接 XTAL1 XTAL2。 它的规模太大。

    我更喜欢使用小尺寸振荡器。
    振荡器是 单端 LVCOMS/LVTTL 输出信号的一对。  一个是 ClockOut、另一个是 GND。
    尽管在 AD1293数据表中它应该连接到 CLK。  IC 市场上没有400kHz 振荡器。
    市场上只有4.096MHz 振荡器。

    因此我必须知道如何将单端 ClockOut 信号连接 到 XTAL1/或 XTAL2、而不是连接到 ADS1293的 CLK 引脚。
    ADS1293数据表中未提及上述内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能举一个您需要设置在 XTAL1和 XTAL2之间的时钟或振荡器的例子吗?

    "什么意思?  

    "振荡器是 单端 LVCOMS/LVTTL 输出信号的一对。  一个是 ClockOut、另一个是 GND。"

    "单端时钟输出信号"?

    您能再多解释一下并举个例子吗?

    -------------------------------------------------------

    如果客户想尝试数据表中未建议的任何特定器件和设计、则需要进行一些测试和数据收集/分析以及 V&V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.mouser.tw/ProductDetail/ECS/ECS-2520MVLC-041-BN-TR?qs=DPoM0jnrROWVbh6tHYCmfA%3D%3D

    就是这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.mouser.tw/ProductDetail/ECS/ECS-2520MVLC-041-BN-TR?qs=DPoM0jnrROWVbh6tHYCmfA%3D%3D

    就是这个。 频率= 4.096MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.mouser.tw/ProductDetail/ABRACON/ABLS2-4.096MHZ-D4Y-T?qs=hjiqo2PPvpiektgzoRCg%252Bg%3D%3D

    上面 是晶体。 LxW = 12.5x5 mm^2。

    它的规模太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不是振荡器专家、因此不能提供太多建议。

    其他客户 先前在此主题中询问了类似的问题-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188502/ads1293-crystal-or-external-oscillator/4477484#4477484

    这是注释-

    EVM 中使用的晶体振荡器为 ECS-41-18-5PXEN-TR

    我们没有特定/可选晶体建议。

    您可以做的一件事是联系和/或在 TI 的 Clocks&Time->Oscillators 部门的时钟和计时器 www.ti.com/clocks 上开票

    让他们知道、您正在寻找一款 与 ECS-41-18-5PXEN-TR 相似但尺寸更小的4.096 MHz 晶体振荡器。

    我想他们可能会建议您将其中一个频率自定义为4.096MHz -

    https://www.ti.com/product/LMK6C#features

    但是、请 联系 他们进行再次检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS1293是 TI 芯片。 TI 应该知道它是否能被 4.096MHz LVCOM 信号驱动到 XTAL1或 XTAL2。
    你可以说 XTAL1和 XTAL2  只有在你确定的情况下才应该被连接到 QUARZ/Crystal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你必须知道 XTAL1和 XTAL2的相对内部结构。

    因此您可以正确回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太明白您的问题。

    数据表和 EVM 原理图建议使用  横跨 XTAL1和 XTAL2的 EVM 所使用晶体振荡器的 ECS-41-18-5PXEN-TR。

    如果客户不想或者有其他愿望、我们就不会推荐其他振荡器、客户可以根据客户需求和上述相同规格选择自己需要的振荡器、客户将需要进行一些测试和 V&V。

    前面文章中的建议是、我们可以针对 此 ADS1293的晶体振荡器提供什么。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分客服,只會提出我找的到的文件 μ A!

    80分,了解內涵給予建議,100 μ 分解決問題。你認為你幾分?

    當然問題或許不在你,在TI 提供的資源不足,在德州仪器根本不想深入提供資訊。器
     相似問題的回覆也是沒有有效建議。跟我依樣卡在尺寸。
    只能說 ADS1293 CLK 設計讓使用者不好用。器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e 论坛的官方语言是英语。 请使用英语发布问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法回答的任何问题都符合数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论和选择 TI 的产品。

    请随时在 e2e 论坛上提问。