This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADS54J66

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, ADS54J66, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236386/ads54j66-ads54j66

器件型号:ADS54J66
主题中讨论的其他器件: LMH6401、LMH3401

您好!

我现在正在设计新电路板、并且要使用 ADS54J66器件。 我对此有几点疑问。 我之所以提出一些问题、是因为我在 E2E 论坛上阅读了许多问答、并且在数据表中找不到此信息、因此我想确保我完全了解器件。

1.    设备的数字输出是二进制补码还是偏移二进制? 在 E2E 论坛之一中、我认为它是二进制补码、我想对其进行验证

2.    设备是支持直流模拟输入信号,还是仅支持交流信号? 在 E2E 论坛之一中、我读到它仅为交流、对吗?

3.    是否有一个可以将 +-0.55V 模拟输入信号转换成 A/D FS 电压的差动放大器?

4.    在评估板中、我看到在一些通道中、您将信号的正电源轨连接到 ADC 的负引脚、反之亦然。 你能解释为什么吗? 请参阅以下通道 A 与通道 B 的示例(取自评估板原理图)。 对于通道 A、AAINP 连接到器件的 AINM、AAINM 连接到 AINP (相反)。 在通道 B 中、BBINP 连接到 BINP、BBINM 连接到 BINM (正常)您能解释为什么这样做吗?

谢谢。

尤瓦尔·敏斯特

应用材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、  

    1。输出仅为二进制补码。

    2.此器件支持直流耦合。 只需确保模拟输入符合数据表中的共模和差分电压摆幅规格。

    3.可能是 LMH3401或 LMH6401。 您还可以将此问题发布到高速放大器论坛。

    4.交换导轨以消除纵横制、使我们不得不使用多层、从而使 PCB 布线更简单。

    此致、

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 关于答案4"交换电源轨、通过消除纵横制、迫使我们使用多层的信号、从而使 PCB 布线更简单"、如果交换电源轨、它不会改变输入信号极性。 我的意思是、如果输入信号处于最大电压并且您调换了电源轨、ADC 不会将其视为最小电压?

    设计评估板时是否仅依赖交流信号?

    对于直流信号也有任何布局建议? 在直流-250MHz 信号的情况下,是否 必须要进行交叉耦合?

    谢谢。

    于瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    进行电路板布局时、不需要通道间的输出相位匹配。

    将一些模拟输入路由到内层或底层将使您避免纵横制。 有关更多电路板布局技巧、请参阅随附。

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../2112.High-Speed-Serial-Link-Layout-Recommendations.pptxe2e.ti.com/.../1768.Schematic-and-Layout-tips-3_2D00_31_2D00_22.ppt