This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:DAC63204EVM:DAC63204EVM 接口初始化错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204EVM, DAC82002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234471/re-dac63204evm-dac63204evm-interface-initialization-error

主题中讨论的其他器件:DAC82002EVM

同一部件、刚刚收到评估板、下载了63204软件、无安装错误、并且以后需要多次重新启动。  相同错误。   实际上、我无法与器件交谈、而只能与仿真器交谈。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:  

    是否会收到与此相同的错误消息:  

    还是其他的呢?

    是否在 安装目录中看到突出显示的.dll 文件?

    制造商会在提供库存之前对它们进行测试以验证通信、因此我倾向于将其视为 GUI 安装问题、 但是 、我将从当前库存中订购 EVM、以确保它们正常工作、因为您报告的问题与上一帖子相同。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、相同的消息、dll 是否在正确的位置。  -我有两个评估板 DAC63204EVM 和 DAC82002EVM。  我尝试了"干净"安装和重新启动并得到相同的错误。  我还在使用 NI 接口的机器上安装了 PicoScope 示波器。  在安装 TI GUI 之前、期间和之后、它会正常工作。  我正在使用最新的生产发行版 Windows 11。    

    设备名称 Plasma
    处理器 Intel (R) Core (TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
    已安装的 RAM 16.0 GB (15.8 GB 可用)
    器件 ID xxx
    产品 ID 00325-96330-83546-AAOEM
    系统类型64位操作系统,基于 x64的处理器

    Windows 11家庭版
    版本22H2
    安装于2023年2月20日
    操作系统版本22621.1778
    体验 Windows 功能体验包1000.22642.1000.0

    弹出窗口特别不提供任何信息。

    已卸载的驱动器已重新安装。

    Windows 可以可靠地播放插入的快乐声音的 USB 设备、并且该设备会显示在 USB 显示器上-实际上、它是 A 和 B 通道的三倍、也是复合设备的三倍。   当移除 EVM 后、Windows 确实会播放 SAD 声音。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在完全不同的 Windows 11机器上安装-我收到下面的消息。  这个新机器上出现了之前描述的错误、然后尝试卸载并重新安装 TI 和 NI 代码以及 FDTI 驱动程序之后、就开始出现此错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    我可以通过您用于您的 TI.com 帐户的电子邮件向您发送电子邮件吗?

    我想向您发送一个 GUI 版本、该版本将(希望)为我们提供有关 GUI 卡滞位置的更多详细信息。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是来自您的 v2的扩展错误;

    SDO 启用问题是在一个不相关的电路板上发生的短路。  这是固定的。   

    根据 I2C 开头处的图设置跳线:   

    USB 信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:  

    很高兴听到 SDO 问题已解决。 我将关闭关于这个的另一个主题。  

    根据错误、由于 GUI 找不到 FT4222控制器、所有初始化都不会发生。 您能否点击"继续"错误、然后查看是否出现其他问题? 我希望您会再次遇到相同的错误、然后是使您进入 demp 模式的"接口未初始化"错误。  

    看起来你已经安装了驱动程序、所以我认为没有问题。  您可以尝试使用 FTDI 提供的 C 示例:

    https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2022/06/LibFT4222-v1.4.5.zip  

    https://ftdichip.com/products/ft4222h/

    如果您至少能够获得返回其可以读取器件说明的示例、那么我们就知道问题是 LabVIEW 问题、而不是器件/驱动程序问题。  

    此致!

    K·琼斯