This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:模拟输入引脚电路设计

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238631/ddc264-analog-input-pins-circuits-design

器件型号:DDC264

 您好、TI 专家。

 简化版原理图中的二极管要确保模拟输入电压小于0.7V ?  

但我还看到、典型应用中没有二极管、如果我不想错过一些东西的话。  

因此、是否 需要将二极管串联至模拟输入端?

如果必要、需要使用哪种二极管

 感谢您的视频播放和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     输入通常是用于连接单个器件的  

    CT 扫描仪 DAS

    光电二极管

    X 射线检测。

    我们没有推荐的光电二极管。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、我想说明一下。 无需在输入端放置任何二极管。 图片中的二极管通常表示用户在输入端连接的光电二极管/传感器。 如果您使用不同类型的器件来驱动该输入、则不需要任何二极管。 只要不使输入饱和、输入电压仍将非常接近零...

    此致、
    教育