This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:关于程序寄存器访问

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237538/ads8694-about-program-register-access

器件型号:ADS8694

大家好!

查看数据表第39页中图79的状态转换图、这是一个允许状态从自动模式转换到 PROG 模式的图表。
但是、产品说明书未提及此状态转换。

我有一个问题、
如果在自动模式下转换时向编程寄存器发送访问序列而不是向 SDI 发送命令、该序列是否有效? 换句话说、AD 转换是否会中断、模式将转换为 PROG 模式?

提前感谢。
此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi:

    我们正在为您进行研究...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshi-San,

    感谢您的发帖。

    是的、建议的序列将有效。 主机通过/CS 信号的下降沿启动数据转换帧。 但是、当写入程序寄存器时、拉低/CS 将停止转换并启动程序寄存器写入/读取周期。

    此致、

    瑞安