This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:开关频率

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239136/dac8775-switching-frequency

器件型号:DAC8775

大家好、

  •  DAC8775内部的 DCDC 转换器的开关频率是多少?
  • 开关频率是否 取决于输出模式(电压或电流)和/或所选范围?  
  • 在 TI 提供的任何指导中、关于 PCB 上从 DAC 引脚到直流/直流电感器的布线长度(15Mil 宽)可以容忍多长? 或者、由于 LN 和 LP 引脚将连接到100uH 电感器、因此不存在只产生一些寄生电感的严格要求?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py


    对于驱动降压/升压开关的状态机、没有简单的开关频率描述。 从我看到的设计审查中可以看到、开关取决于 DAC 输出模式、PVDD 电压和负载等多个因素。 对于后两个因素、这主要来自器件用作降压转换器还是升压转换器。

    根据我发现的一些原始测量结果、我认为视在直流/直流纹波的范围从大约20kHz 到1MHz、在低负载或空载条件下具有最大纹波。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、

    此外、对于从器件引脚到 电感器的迹线长度、我们没有太多指导。 观察15密耳的布线宽度和标准铜重量、一英寸的长度仍然是几十 μ H 以下。 我想这段时间是可以接受的。

    约瑟夫·吴