Other Parts Discussed in Thread: DAC8775
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8775 大家好、
- DAC8775内部的 DCDC 转换器的开关频率是多少?
- 开关频率是否 取决于输出模式(电压或电流)和/或所选范围?
- 在 TI 提供的任何指导中、关于 PCB 上从 DAC 引脚到直流/直流电感器的布线长度(15Mil 宽)可以容忍多长? 或者、由于 LN 和 LP 引脚将连接到100uH 电感器、因此不存在只产生一些寄生电感的严格要求?