This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:4.033V 间隔电压基准的余量

Guru**** 2974450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239594/ads1291-headroom-on-interval-4-033v-voltage-reference

器件型号:ADS1291

您好!

我们在项目中使用 ADS1291、并遇到了有关4.033V 内部基准所需余量的问题。 数据表只是指出、如果为芯片供电的电压为5V、则可以使用4.033V 内部基准、但我想更准确地了解该基准运行需要多少余量(为了注意在低于5V 的电压下为 ADS1291供电的注意事项)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常5%是余量;但是、客户需要进行测试和验证。

    -------------------------------------------------------

    仅供参考、如果 AVDD 降至3.3V、 当设置寄存器位 CONFIG2.VREF_4V = 1时、VREF 或 VREFP 无法输出4.033V。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!