This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:ads8686

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239049/ads8686s-ads8686

器件型号:ADS8686S

我使用的是 ADS8686、我将其用于 SPI 总线且仅限 SDOA。 似乎一切都在使用通信、我遇到的问题是、当我告诉它 转换启动时、我从未看到忙信号变为高电平。  我已验证重置是否正常工作。 我只是不能使转换发生。  我怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sieg、

    我假设您是通过 CONVST 引脚发送转换启动信号的?

    您能否检查 AVDD、DVDD、REFIO 和 REFCAP 电压并确保它们处于数据表的规格范围内? 假设 CONVST 的时序是正确的、BUSY 应自动变为高电平。 如果不是如此、那么器件的初始化有问题。

    此致!

    -科尔