This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF84, TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237894/ti-jesd204-ip

主题中讨论的其他器件:DAC38RF84TI-JESD204-IP

您好!

在我的设计中、 我计划将 DAC38RF84与 Kintex 7 FPGA 连接、我的 Tx IP 传输两条总线(I 和 Q 各为16位宽)、即2x16。

Question:

1. TI-JESD204-IP 是否能够支持此方案? 我是否需要预先交错 I 和 Q 数据?

2.我已经发送了固件申请,但是现在几天没有回复,我该如何获得此固件?

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高加仑、

    您对 TI-JESD204-IP 的请求已获批准、您应该会收到一封包含其他信息的电子邮件。  

    可以配置 TI IP、以将您的自定义数据发送到 DAC。 在提供的示例中、您将能够看到数据是如何打包并发送到 DAC 的。

    此致、

    大卫·查帕罗