This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:如何获取 DDC264EVM 驱动程序?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC1128EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239447/ddc264-how-can-i-get-ddc264evm-driver-program

器件型号:DDC264
主题中讨论的其他器件: DDC1128、 DDC1128EVM

 大家好!

 我得到错误的数据输出、我想找出 电路或我的程序是否导致了它。

那么我如何才能获得 DDC264EVM 驱动程序?

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不提供/披露/共享/支持 DDC264EVM 的示例代码。

    我们有一个客户创建了一些要从 DDC1128 EVM 读取的示例代码。 github.com/.../DDC1128EVM
    DDC1128EVM 使用与 DDC264EVM 相同的 DLL 文件。 虽然我们还没有测试源代码、但是您可以检查一下这是否有用。

    谢谢