主题中讨论的其他器件:ADS1293
您好、专家!
我的客户计划将 ADS1293用于3导联 ECG 应用。
它们是 IEC 60601-2-25测试项目、要求在向导联信号添加直流偏移-5V ~+5V 时、设备需要正常工作。
我们已查看 EVM 原理图、似乎 EVM 本身无法通过此测试项。
我可以建议 添加到 ADS1293 EVM 以通过 IEC 60601-2-25测试项目的任何外部电路吗?
此外、该解决方案不会影响器件的响应时间。 响应时间要求是在器件稳定输出 ECG 信号所需的一段时间内。 谢谢!