This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43204:DAC43204的最大电流消耗

Guru**** 2125500 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC43204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238745/dac43204-maximum-current-consumption-of-dac43204

器件型号:DAC43204

您好!

关于 DAC43204的数据表、关于最大流耗的描述未知。 这可能取决于输出模式、请告诉我。

我想将其用作电源设计的参考信息。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:  

    请允许我再次与我的同事确认一下、我会在回来时提供一个答案。  

    谢谢!  

    伊尔利亚·沃尔科夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Illia:  

    感谢您的答复。 您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:  

    对于电压输出、最大 IDD 将为185uA、对于电流输出、最大 IDD 将为200uA。