This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:要求工作结温

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238726/tla2528-requirement-of-operating-junction-temperature

器件型号:TLA2528

请分享 MPN 的工作结温: TLA2528IRTER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    请查看数据表第6.1节。  结温范围为-40至125 C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回复 Tom、

    我是否可以知道建议的结温范围是多少?

    根据我们的热性能、电路板温度约为100摄氏度、 IC 的功率耗散 为0.0001W。

    IC 是否能够在100DegC 下正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha:

    TLA2528的额定温度仅为85°C、因此如果在最高100°C 的温度下运行器件 、则可能无法满足数据表规格。器件应该仍然可以运行、但您可能会看到 SNR、THD、线性度等方面的下降。