This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:噪声频谱密度与采样时钟间的关系

Guru**** 2816435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200, ADC32RF54, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238923/adc12dl3200-noise-spectral-density-vs-sampling-clock

器件型号:ADC12DL3200
主题中讨论的其他器件: ADC32RF54ADC12DJ3200

大家好、

我正在分析 ADC12DL3200的噪声频谱密度值。

默认满量程范围下、约为-150dBFS/Hz。

该值是在没有输入信号且采样时钟为3.2GHz 的情况下获得的。

那么、如果采样时钟为2GHz、NSD 的预期值是多少?

可以说通过降低采样时钟、NSD 值变差了吗?

例如、从3.2GHz 到2GHz、理论上 NSD 应该会变得更糟、系数10log10 (3200/2000)=2dB。 因此、从-150dBFS/Hz、它将变为-148dBFS/Hz。  

是这样吗?

提前感谢您。

此致、

马特奥·里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    这可以使用 以下公式进行计算。 10log10是正确的比率。 从技术上讲、分子和分母应该交换、因为您应该添加负值、而不是减去该值。 技术细节,但价值是相同的。 请参见下方的。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的回答。

    因此、确认 NSD 与采样时钟相关。 是这样吗?

    谢谢!

    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    正确、NSD 与采样率相关、因为 NSD 表示为每 Hz 噪声功率的比值。 如果采样率发生变化、奈奎斯特频率就会发生变化、这意味着 RBW 会发生变化、因此 Hz 方面会缩小。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:  

    是否可以使用不同的采样时钟对 NSD 进行一些测量?

    谢谢!  

    马特奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    很抱歉耽误你的时间。 我刚才为您捕获了几个不同采样率的数据、以显示 NSD 差异。

    在2.6GSPS 时、NSD =-157.7dBFS/Hz

    在2GSPS 时、NSD =-156.6dBFS/Hz

    10*log10 (2G/2.6G)=-1.139dB

    -157.7dBFS/Hz -(-1.139dB)=-156.6dBFS/Hz

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的回答。

    这些图形是 A/D ADC32RF5x 的典型图形、因为噪声频谱密度值低于 ADC12DL3200。 是这样吗?

    但是、无论使用哪种 A/D 转换器、降低采样频率都会导致 NSD 值变差。

     此致、

    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    是的。 这些特定于 ADC32RF54。 ADC12DJ3200具有不同的值。 但这个原则将保持不变,是的。  

    此致、Chase