This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:关于 m/r/az 的时间

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238739/ddc232-about-time-of-m-r-az

器件型号:DDC232

我有一个关于 DDC232CK 的问题。
关于"32通道电流输入模数转换器"规范的表9 P16
如果 Clk_4x = 1、则 tmraz 的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    "表9给出了以 CLK 周期为单位的一般时序规格"
    它是 CLK 周期(周期)的1612 +/-2。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我想确认、但理解以下内容是否正确?

    ・当 CLK=10MHz、Clk_4K=0、tmraz = 1612±2us 时

    ・当 CLK=40MHz、Clk_4K=1、tmraz = 6448±2us 时、谢谢

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表9. 计时技术规格 在 CLK 周期中推广 -  

    单位不在 us 中、该单位由多少 CLK 周期表示。

    例如 、1612 +/-2 CLK 周期(周期)。

    因此、如果 CLK 为10MHz、则 CLK 的周期(周期)= 0.1us 、如果 CLK_4x = 0、则对于 DDC232CK、 tmraz =(1612 +/-2)* 0.1us

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,千春阳三

    感谢你的评分

    我能够理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  

    我即将关闭此标签。

    如果您有其他问题、请打开另一个问题。

    谢谢。