This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:DAC53204 -断开连接

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239781/dac53204-dac53204---disconnections

器件型号:DAC53204

您好!

我使用 DAC53204进行电压裕量和调节。 我根据 VOUT 模式使用外部基准设计了电路、并依赖于您有关该主题的应用手册。

向 DAC 写入字到 data_out 的每隔几个周期、我就会遇到从控制器(FT4232HL-64LQFP)断开的连接。 此外、电路中每个直流/直流转换器的 PG 上还有一个 LED 指示灯、每当我向 DAC 写入新字时、这些直流/直流转换器也会关闭一秒钟。

根本原因是什么? 我该怎么做才能解决该问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:  

    您是否用示波器查看过直流/直流转换器的输出? 直流/直流输出可能存在一些干扰、导致电路中的电源发生故障、从而也会断开控制器。  

    DAC53204具有压摆率功能、可逐渐改变 DAC 的输出与跳转到新值的情况。 这可以尽可能减少干扰(如果这是问题的原因)。  

    此致!

    K·琼斯